This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AWR1642:AWR1642

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: MMWAVE-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/657966/ccs-awr1642-awr1642

器件型号:AWR1642
Thread 中讨论的其他器件:MMWAVE-SDK

工具/软件:Code Composer Studio

在我的代码中、我在 L3中的存储器部分与 L3之间执行 EDMA 传输。 典型的 EDMA 调用时间(或提交传输)是多少? 以及从 L3到 L3的1KB 数据的典型传输时间。    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Narendra、

    接收到触发信号后、TPCC 通常需要40个时钟@ 200MHz 来将传输提交到 TPTC。

    L3可在每个周期@ 200MHz 读取/写入128位。 对于交错式读取和写入、您可以假设翻转时间的开销为~20%。

    谢谢、
    Raghu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raghu、  

     感谢您提供相关信息。 在40个时钟周期、大约 为200毫微秒、但我们观察到大约100个时钟周期。 周期增加2.5倍的可能原因是什么?

    此致、

    Narendra

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Narendra、
    您能否确认以下几点:
    -您使用的时钟是什么?
    -如何计算100个时钟? 是软件触发计数器还是 RTI 块?
    -被视为提交转移的事件是什么?

    -Raghu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Raghu,

    我们使用"EDMAUtil_triggerType3 ()"函数来执行 EDMA 传输(此函数在 SDK 中指定)。
    我们以600Mhz 运行、并获得大约270个时钟来触发此功能。 我使用了"Cycleprofiler_getTimeStamp()"函数来测量经过的时钟周期。 最后、我不知道确认提交转移的事件。

    请不要考虑我在上一帖子中指定的100个周期信息。 实际时钟周期为270而不是100。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Narendra、

    根据我的理解,您应该是@200MHz 时钟。

    您是否在开发中使用 MMWAVE-SDK 示例代码?

    -Raghu