This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST:间歇性 USB 枚举

Guru**** 2595180 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/653702/awr1642boost-intermittent-usb-enumeration

器件型号:AWR1642BOOST

我有2块板、第一块板工作正常。

第二个板将随机重新枚举。 有时、这是60秒或长达3小时。 从软件方面(运行 Ubuntu 的 Raspberry Pi 3b) 、似乎电路板执行了上电复位并重新枚举。

我们已经尝试了2种不同的实验室电源、两个板之间的电压和电流是相同的、我们还尝试了5V 4安培砖型、所有结果都是相同的。

我缺少什么吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Lew、

    您能否检查 USB 电缆是否有故障或未正确接触? 如果电缆未完全插入 PCB 上的连接器、则可能接触不良。

    此致、

    Vivek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Lew、
    是否有此问题的更新?

    此致、
    Vivek