This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642:为具有经典 CAN 的 AWR1642 MMWAVE-SDK 以500kbps 的速率发送60个 CAN 帧所需的时间

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642, MMWAVE-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/658815/awr1642-how-much-time-it-will-take-to-send-the-60-can-frames-in-500kbps-for-for-awr1642-mmwave-sdk-with-classic-can

器件型号:AWR1642
Thread 中讨论的其他器件: MMWAVE-SDK

您好,

需要了解  AWR1642 MMWAVE-SDK 以500kbps 和1mbps 的速率发送60个 CAN 帧所需的时间。

CAN 和 CAN FD 进行通信。

此致  

Sagar    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sagar、

    通常,在500kbps 时,每条消息大约需要136us (微秒),而在1Mbps 时,每条消息大约需要108us。 因此、对于60条消息、分别为8.22ms (136u * 60)和6.48ms (108u * 60)。

    除此之外、您还可以考虑一些软件延迟和传播延迟。

    传统 CAN 和 CANFD 也是如此。

    谢谢、
    Raghu