This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5809EVM:AFE5809EVM 的引脚图

Guru**** 2603865 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE5809, AFE5809EVM, DXP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/658711/afe5809evm-pin-diagram-for-afe5809evm

器件型号:AFE5809EVM
主题中讨论的其他部件:AFE5809DXP

我一直在使用 AFE5809 EVM,并想知道与 AFE5809 IC 对应的引脚的引脚图和 EVM 中 P10上的输出引脚。 我找不到任何这样的文件来进行进一步分析,希望得到任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rohith、

    有关 P10连接、请参阅 AFE5809EVM 用户指南原理图部分的图39。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    那么、在给定的图中、输出的 D1P 和 D1M 正负端是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是 DXP 和 DxM 分别指 CHX LVDS 正输出和负输出、其中 x = 1至8。