This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDC1080:具有警报输出的湿度传感器-需要

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: HDC2010, HDC1080

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/658272/hdc1080-humidity-sensor-with-alarm-output---needed

器件型号:HDC1080
主题中讨论的其他器件:HDC2010

您好!

我一直在您的网站上搜索具有警报输出的湿度传感器、但我无法获得任何结果。 实际上、我正在寻找具有警报输出的 Honeywell HIH8000系列湿度传感器。 但是、我想与您核实一下、我是否可以在 TI 获得类似的传感器。 为什么您的传感器中不提供此类警报输出功能? 如果目前不可用、是否计划在不久的将来制造此类传感器。 请澄清。

谢谢、此致、

Vikas Chandra Rao。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Vikas、
    请查看 HDC2010器件。 当温度或湿度读数超过可配置水平时、它包含通过寄存器读取或 INT (中断)线路提供的状态位形式的警报。

    Regardsm
    何塞
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    感谢您的建议。 实际上、我查看了 HDC2010和 HDC1080。 我忘了说、我不希望器件采用 BGA 封装。 由于我们的产品非常简单且成本低廉、因此我避免使用 BGA 封装。 如果您在路线图中有任何其他非 BGA 器件、敬请推荐。

    谢谢、此致、

    Vikas Chandra Rao。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Vikas、
    我们现在没有您要求的器件。
    但是、如果您的保护需求许可、请在不久的将来继续关注一些更新
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    感谢您的澄清。 准备好合适的部件后、请立即更新我的信息。 此类部件准备就绪后、您可以通过我的邮箱 ID 与我联系。

    此致、

    Vikas Chandra Rao。