This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMT01:LMT01:温度的快速变化

Guru**** 2595780 points
Other Parts Discussed in Thread: LMT01

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/657495/lmt01-lmt01-the-rapid-change-of-temperature

器件型号:LMT01

您好!

我的应用具有以下条件: 温度从 95deg 快速变化到25deg (室温)

或从25度到90度(约8秒)的加热

如果温度快速变化、 LMT01的数据将错误 地传输到 MCU? 或误差数据、因为温度变化很快?

我只是想知道、温度突然变化的 LMT01数据会是错误的?

另一个问题:

 我使用了加热时间为5秒的 NTC、但使用的 LMT01加热时间为5秒。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yisyuan、

    LMT01在器件感测电流温度期间需要至少50ms 的转换时间来转换温度、并且它至少需要另外50ms 来传输脉冲序列输出。 LMT01不关心温度环境是否突然变化。 有关热响应温度、请参阅图19-21。

    热响应时间取决于每个器件所用的尺寸、几何形状和材料。 NTC 可能会由于其尺寸而具有更快的热响应时间。

    Aaron
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    我有一个应用问题。

    如果 LMT01触碰不锈钢瓶、玻璃瓶或塑料瓶。 等等

    不同的介质是否会导致不同的采样干扰?

    我发现 LMT01接触不锈钢瓶、采样干扰非常大、

    我需要将低通滤波 器从0.01uF 更改为0.1uF、以 降低噪声。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yisyuan、

    是的、您回答正确。 不同的材料具有不同的导热系数特性。 因此、它可能具有较慢的响应时间、例如塑料材料。

    您能在看到噪声时向我提供波形吗?

    Aaron
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    波形、如下所示。

    LMT01触碰不锈钢瓶。 (请参见箭头。)

    触摸瓶子时、干扰将更加明显。

    它是否会影响 MCU 的采样数据?

    谢谢。