This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4403:H 桥模式与推挽模式之间的优势

Guru**** 2593560 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF-LAUNCHXL, AFE4403

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/654302/afe4403-benefits-between-h-bridge-mode-vs-push-pull-mode

器件型号:AFE4403
主题中讨论的其他器件:CC3220SF-LAUNCHXL

大家好、我是 David。 我使用 CC3220SF-LAUNCHXL 和使用 SPH7050的定制 AFE4403模块。

当我选择 H 桥模式或推挽共阳极模式时、我看不到更多信息。 创建以下问题的原因可能是我缺乏电气工程知识。

我相信、让用户选择配置会有优缺点。

当我使用 H 桥配置时、有什么好处、例如

-降低 LED 功耗

- LED 导通时间更快

-从 LED2-ALED2VAL、LED1-ALED1VAL 获得更好的读数

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    H 桥或推挽的选择取决于您拥有的光学传感器模块。

    此致、
    Prabin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prabin。

    1.您是指如果 AFE4403模块具有"图52"(LED_DRV_SUP 连接到外部电源)的电路配置
    我应该始终将 CONTROL2寄存器(位11 TXBRGMOD)配置为0 (LED 驱动器配置为 H 桥)、对吧?

    2.使用此定制模块完成固件原型设计后、我将创建一个定制 PCB、在定制 PCB 上填充 AFE4403、SPH7050和 TI 的 MCU。
    在这种情况下、我可以选择连接"图52"或"图53"等电路。

    在选择电路连接和 PCB 原型设计之前、我希望征求您的建议。
    在创建定制 AFE4403 PCB 时、H 桥连接更适合
    -降低 LED 功耗
    - LED 导通时间更快
    -从 LED2-ALED2VAL、LED1-ALED1VAL 获得更好的读数


    我希望在数据表中为 AFE4403使用 H 桥连接时搜索优势。 但是、我找不到它、所以我在这里提出这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    我宁愿说、如果您的 LED 不是背对背连接、那么您可以选择在拉拔模式下将它们连接到 AFE。 在此选项中、您可以将电源留给 LED_DRV_SUP 引脚。
    但是、如果您以背靠背方式连接 LED、则必须使用 H 桥模式、并且必须将外部电源连接到 LED_DRV_SUP 引脚。

    H 桥和推挽模式在功耗、开关或 LED 导通时间方面没有差异。
    我看到的唯一限制是光学模块中 LED 的配置。

    此致、
    Prabin。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Prabin。

    [引用 user="Prabin Yadav"]如果您的 LED 以背靠背的方式连接

    为了澄清、"背靠背"是否意味着紫色块中描述的连接?

    [引用 user="Prabin Yadav"]我看到的唯一限制是光学模块中 LED 的配置。

    AHA、由于 SPH7050之外还有其他 LED 模块、您的意思是 AFE44系列正在尝试提供更多选项来选择有关 LED 模块的选项?

    仔细检查您的含义后、我将关闭此主题。 感谢您的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    您对背靠背连接的理解是正确的。
    是的、AFE4403允许您连接两种类型的光学模块。

    此致、
    Prabin