This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243:Rx IF 环回

Guru**** 2593560 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1243BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/658365/awr1243-rx-if-loopback

器件型号:AWR1243

您好!  

我在 Rx IF 环回配置中配置了 AWR1243BOOST + MMWAVEDEVPACK + TSW1400、并且能够接收数据。 似乎 IF 环回会为 I 和 Q 通道数据生成方波(复数2x 模式)。 这是故意的,还是我发现了一些配置问题? 我选择2MHz 作为我的 IF 环回频率、并在 FFT 中观察到2MHz 和奇次谐波峰值。  

此致

RJ  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、RJ、

    是的、您的观察结果是正确的。 我们对 IF 回路使用方波。   

    谢谢、

    Shankar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、Shankar。  

    此致、

    RJ