This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1642BOOST:能够查看原始数据

Guru**** 2593530 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/658654/iwr1642boost-ability-to-look-at-raw-data

器件型号:IWR1642BOOST

您好!

通过毫米波 SDK、是否能够查看或使用原始距离或速度数据? 我想使用此传感器的应用正在尝试测量一个超高速物体、我担心如果我仅实时观察图、我将无法充分捕获数据。 我认为、该传感器的采样率足以满足我的要求、我只需知道如何获取数据即可。  如果有参考资料可帮助我做到这一点、那就太棒了!

最棒的

John H.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    您应该看一下毫米波 SDK 附带的捕获演示。 您可以在找到它 mmwave_sdk_01_00_02\packages/ti\demo\xwr16xx\capture。

    此演示将原始 ADC 数据存储在存储器缓冲区中。  如果您在 Code Composer Studio 中运行该软件、则可以提取数据。  您还可以考虑修改演示、以便通过 UART 等接口将数据流式传输到您的 PC。

    此致、

    Justin