This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1443BOOST:连续 Tx 模式(FMCW 关闭)设置

Guru**** 2593550 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1443BOOST, MMWAVE-SDK, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/654907/awr1443boost-continuous-tx-mode-fmcw-off-settings

器件型号:AWR1443BOOST
Thread 中讨论的其他器件: MMWAVE-SDKUNIFLASH

如何在 AWR1443BOOST 中切换到连续 Tx 模式(频率调制关闭)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ashish、您好!

    您可以在以下路径中的 MMWAVE-SDK 中的某个捕获演示中引用配置"$MMWAVE_SDK_01_00_02\packages/ti\demo\xwr14xx\capture_demo_script_lvds_cont_mode.txt"。 它具有"contModeCfg"连续模式配置。

    谢谢、
    Raghu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      我尝试从指出的位置加载以下配置、但未获得任何可测量的输出功率(设备本底噪声为-30dBm)

    %

    %*演示脚本示例

    %
    FlushCfg
    DfeDataOutputMode 2.
    通道配置2 1 0
    ADCfg 2
    AdcbufCfg 0 1 1
    低功耗0 0
    contModeCfg 77 0 8000 0 30 1 1024
    设置 HSI LVDS ADC 禁用
    sensorStart

    但是、以下脚本启用 FMCW 调制并提供可测量的输出功率(>-7dBm)

    sensorStop
    FlushCfg
    DfeDataOutputMode 1
    通道配置2 1 0
    ADCfg 2 1.
    AdcbufCfg 0 1 0 1
    ProfileCfg 0 77 921 7 114.29 0 35 1 224 2107 0 30
    线性调频脉冲配置0 0 0 0 0 0 0 0 1
    线性调频脉冲配置1 1 0 0 0 0 0 0
    帧配置0 32 0 33.333 1 0
    guiMonitor 1 0 0 1
    cfarCfg 0 2 8 4 3 0 1280
    peakGrouping 1 1 1 229
    multiObjBeamForming 1 0.5
    calibDcRangeSig 0-5 8 256
    sensorStart

    您能否帮助检查 Con_Tx 脚本是否需要任何更改? 此外、我正在使用 AWR1443BOOST、我是否需要更改跳线/器件包?

    此致、

    Ashish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ashish、您好!
    在我们转到配置文件之前,我想双击您是否烧录了"xwr14xx_capture_demo_MSS.bin"以及 BSS 二进制文件? 如果您尚未执行此操作、请参阅毫米波 SDK 用户指南第4.2节、以指导您使用 Uniflash 工具刷写这些文件。
    刷写后、您将使用以下配置运行捕获演示、以获得连续模式传输。

    FlushCfg
    DfeDataOutputMode 2.
    通道配置2 1 0
    ADCfg 2
    AdcbufCfg 0 1 1
    低功耗0 0
    contModeCfg 77 0 8000 0 30 1 1024
    设置 HSI LVDS ADC 禁用
    sensorStart

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

      我收到错误(缺少命令 profileCfg)。 在 dfeDataOutputMode 2中,不需要 profileCfg。

    contModeCfg 应该已经足够了。 以下是所遵循的步骤和脚本:

    1. 使用 Uniflash 工具和文件 BSS 刷写器件:MMWAVE_SDK_ \firmware\radarss\xwr12xx_xwr14xx_radarss.bin 和 mmWave_sdk_ \packages/ti\demo\xwr14xx\capte\xwr14xx_capture_demo_mss.bin
    2. 已加载您提供的脚本。 由此我们得到以下误差。

     下面是我执行的步骤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lachhwani、您好!
    若要运行脚本、请勿使用演示可视化工具、您可以使用 Tera Term 或 Hyperterminal 等任何终端工具。 您可以参阅 SDK 用户指南的第3.3.2节、该节将指导您运行捕获演示。

    此致、
    Vivek