This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1642BOOST:IWR1642 SDK 相位测量问题 SDK 命令

Guru**** 2592470 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1642, AWR1243, IWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/658156/iwr1642boost-iwr1642-sdk-phase-measurement-problem-sdk-command

器件型号:IWR1642BOOST
主题中讨论的其他器件:IWR1642AWR1243IWR1443

大家好、我现在正在使用 IWR1642器件执行一些相位精度测量、我正在尝试使用 SDK 配置命令集的命令"profileCfg"来配置初始线性调频脉冲相位。 在 SDK 用户指南1.1版中 、可以看到控制发送器线性调频脉冲相位的参数是 包含在"profileCfg"中。 还可以说、唯一已测试的值是0、当该值发生更改时、从 I 和 Q 信号测量的测量相位没有变化...

我将使用 SDK 库中提供的 GUI 函数"caption_demo"在 MATLAB 中进行后处理来测量相位。 用于解释 I 和 Q 信号的代码是在库中提供的代码中给出的代码、这个代码发布在下面。 我执行命令角度(fftresult)。

我是否做了一些错误?、相位计算可能是错误?

帧= ADCSamplesFrame (1:K*Nchirp、1)+ I*ADCSamplesFrame (1:K*Nchirp、2);
Chhave =零(K、1);
avgChirp = Nchirp;
如果 nn = 1:avgChirp
   Clhave = Clhave + frame((nnn-1)*K+1:(nn-1)*K+K);
结束
Chave/avgChirp;

RangeResolutionsInMeters = C * sampleRate /(2 * freqSlope * K);
RangeIdxToMeters = C * sampleRate /(2 * freqSlope * K);
rangeBin = linspace (0、K * rangeIdxToMeters、K);

对线性调频脉冲平均值执行 FFT 并绘制结果的百分比
fftResult = FFT (Clhave);

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    在电流雷达传感器 IWR1443、IWR1642中、建议在今年晚些时候将 Tx 移相器用于量产 AWR1243。
    毫米波 SDK 具有控制功能、BSS 固件中当前未启用 Tx 相移器。 有一个 BPM 控件可导致180度
    一次在多个 Tx 中使用的相移。 使用 Tx 移相器软件的波束形成计划在以后的软件版本中进行。
    此致、
    Joe Quintal