This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP75B:SDA/SCL 引脚的上拉电阻器和最大灌电流

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP75B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/658120/tmp75b-pull-up-resister-and-max-sink-current-of-sda-scl-pin

器件型号:TMP75B

大家好、

我的客户有两个问题:

SDA/SCL  引脚建议的最小上拉电阻值是多少?

在1.8V 电源下 SDA/SCL 引脚的最大可接受输入电流是多少?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lilian、

    TMP75B 的额定负载电流最高为3mA、符合 SDA 输出逻辑电平。 这意味着1.8V 时的最小电阻值将为600欧姆。 我们的 SCL 引脚是仅输入的、不具有该最小要求。

    2、输入电流应该接近零、SDA 作为输出的时刻除外(在上面的#1中讨论)。 输入电流的额定最大值为1uA

    谢谢、