This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/OPT8241-CDK-EVM:有关 OPT8241 EVM 的一些问题

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/656251/compiler-opt8241-cdk-evm-some-questions-about-opt8241-evm

器件型号:OPT8241-CDK-EVM

工具/软件:TI C/C++编译器

尊敬的先生

我们 购买了 TI OPT8241EVM,遇到了一些问题,我们需要您的帮助。

由于 TI Websit 提供的 OPT8241 SDK 版本 为0.6.1,但它始终处于关闭状态,需要我们重新打开。

那么、您能否帮助提供 最新版本的 OPT8241 SDK?

第二个问题:您能否帮助提供  FX2的代码?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Voxel SDK 预构建可在以下位置找到: github.com/.../prebuilt

    在以下位置可以找到最新版本的 Voxel SDK 源代码: github.com/.../voxelsdk

    FX2代码可在以下位置找到: github.com/.../fx2-reference-firmware
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Larry
    感谢您的回复!
    但预编译和 Voxel SDK 之间的 SDK 版本号不匹配。
    请帮我提供一些建议。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Github 上的 Voxel SDK 正在不断更新。  在构建预构建版本时、版本号为0.6.x。  您始终可以通过查看 CMakeLists.txt 来确定版本号。   

    我不知道你所说的意思是不一样的。  您是指此处预构建的窗口吗?

    https://github.com/3dtof/prebuilt/tree/master/windows

    预构建的 Ubuntu 可能落后于当前版本。  您所指的是这种情况吗?  您可以轻松创建 Ubuntu *。deb 安装程序、只需在 voxelsdk 顶级目录中调用以下脚本:

      $ sudo ./build-all-deb.sh 0.6.11

    将'0.6.11'替换为当前版本。  deb 文件将位于'build'目录中。  要安装*。deb 文件、请执行以下操作:

      $ sudo dpkg -i *。deb

    Larry