This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/OPT8241:OPT8241

Guru**** 2589850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/657955/ccs-opt8241-opt8241

器件型号:OPT8241

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我对 TI 3D ToF 系统估算器工具应用有一些疑问。

1) 1)光源带宽介于10M 和200MHz 之间、这决定了调制频率5MHz 至90MHz。 这些是受当前 OPT8241传感器配置的限制还是 超出此范围?

2) 2)在设计参数(输出)中、Illum 平均光学输出功率和 Illum 峰值光学输出功率之间的比率表示光源占空比、对吧?  

 例如、如果平均值为180mW、峰值为1W、则照明占空比应为18%、如果调制频率为50MHz (t=20ns)、 则照明器 开启的时间应为3.6ns (20x18%=3.6)。

 OPT8241是否具有最小占空比要求?

3) 3) 传感器有一个双变频器编号、较大的双变频器编号会降低对光学输出功率的要求。 使用更大的分级数有什么缺点? 如何在实际系统中更改数字分级?

谢谢、

Yun Zhang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1) 1)光源带宽介于10M 和200MHz 之间、这决定了调制频率5MHz 至90MHz。 这些是受当前 OPT8241传感器配置的限制还是超出此范围?

    >5MHz - 90MHz 是传感器限值。

    2) 2)在设计参数(输出)中、Illum 平均光学输出功率和 Illum 峰值光学输出功率之间的比率表示光源占空比、对吧?

    >>峰值功率是照明打开时的瞬时(脉冲)功率。  平均功率是随时间推移的脉冲功率平均值。

     例如、如果平均值为180mW、峰值为1W、则照明占空比应为18%、如果调制频率为50MHz (t=20ns)、则照明器开启的时间应为3.6ns (20x18%=3.6)。

     OPT8241是否具有最小占空比要求?

    >>照明仅在积分期间脉冲。  积分时间内光脉冲的占空比应为50%导通、50%关断。

    3) 3)传感器有一个双变频器编号、较大的双变频器编号会降低对光学输出功率的要求。 使用更大的分级数有什么缺点? 如何在实际系统中更改数字分级?

    >>像素分级意味着像素被组合成一个宏像素。  宏像素可收集更多的光(更大的像素区域)、并且 SNR 更好、因此对于给定的深度分辨率、所需的光功率更低。  双频段的缺点是会失去空间分辨率。

    有关 如何设置分级、请参阅 OPT9221数据表第34页的第7.3.7.3节。