This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1642:物理环境和对性能的影响

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1642BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/658183/iwr1642-physical-environment-and-effects-on-performance

器件型号:IWR1642

团队、

我们是否有资源讨论物理环境中的性能问题?

我的客户有以下问题:

  • 某些塑料材料会使信号衰减多少?
  • TI 可以提供哪些天线设计?
  • 天线图是如何显示的?
  • 仍然可以检测物体并正确估算距离/角度的最小距离是多少?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Framziskus、

    我现在只能回答最后两个问题。

    天线图是如何显示的?
    第12页的 IWR1642BOOST 用户指南中提供了天线图示和图形。

    仍然可以检测物体并正确估算距离/角度的最小距离是多少?
    使用特定配置时、检测的最小距离为3cm。 请注意、并非所有配置在最小3 cm 的距离内都有效。

    我将在接下来的几天内回答另外两个问题。


    谢谢、
    Akash