This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT8241:通过冷却改善噪声和范围?

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/658241/opt8241-noise-and-range-improvement-with-cooling

器件型号:OPT8241

我没有发现任何 OPT8241的暗流或射流参考、但我想他们也有。

根据我在其他传感器方面的经验、使用珀耳帖单元进行冷却可以在降低噪声的同时提高动态范围。

我没有发现任何关于珀耳帖冷却式 ToF 传感器的提及、这是否有意义?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    系统中同时存在暗电流和散粒噪声。  我们有客户管理温度。成功使用热电冷却器(通常用于更高功率或全封闭系统)。  查看此视频以了解 热管理建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我知道一些光谱仪 CCD 传感器可以冷却到-10或-20 C、以实现低噪声和更高动态范围、这种传感器也可以在这种情况下使用吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这取决于您的应用。 据我所知、热电冷却只能处理环境温度和内部温度之间大约20摄氏度的差值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    通过对目标系统进行热隔离并级联多个珀耳帖单元、可以实现更高的 Δ T。 它们适用于散热器+风扇不够(或不够时尚)的某些 IC。