This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT8241:Voxel Viewer 通信相位校准 tillum_calib 无效

Guru**** 2589480 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/658131/opt8241-voxel-viewer-comman-phase-calibration-tillum_calib-invalid

器件型号:OPT8241

您好!

我正在使用 OPT8241来开发摄像头。

当我们使用 Voxel Viewer 进行 comman 深度校准时、tillum_calib 参数无效。

如下所示的验证文件:

[全局]
ID = 133
姓名= 33
父级=132

[定义参数]
不模糊范围= 4
Mix_VOLT = 1500
OP_clk_freq = 0
FRAME_RATE = 30.0000743866
SUB_FRAME_cnt 最大值= 2
Quad_cnt_max = 6
Intg_time = 8
ILLUM_POWER_Percentage = 55
DELAY_fb_corr_mode = 1
DELAY_fb_dc_corr_mode = 1

[校准值]
actual_distance = 2.0
tillum_calib =-1
PHASE_corr_2 =-1790
PHASE_corr_1 =-1680
TSENSOR_calib= 51


当我选择配置文件时、它会停止。 日志如下所示:

INFO:DepthCamera:流媒体已停止。
INFO:DepthCamera:设置参数'不 模糊_范围'
INFO:DepthCamera:设置参数"mix_volT"
INFO:DepthCamera:设置参数"op_clk_freq"
INFO:DepthCamera:设置参数'sub_frame_cnt_max'
INFO:DepthCamera:设置参数'quad_cnt_max'
INFO:DepthCamera:设置参数'intg_time'
INFO:DepthCamera:设置参数'illum_power_percent'
INFO:DepthCamera:设置参数"delay_fb_corr_mode"
信息:DepthCamera:设置参数'elay_fb_dc_corr_mode'
INFO:ToFCameraBase:以320x240@30.0001fps 开始
错误:DepthCamera:无法为参数 TintinCDKCamera (0:0451:9105::10411291039222).tillum_calib 设置值4294967295
错误:ToFCamera:无法设置校准参数

请告诉我参数为-1的原因吗?


谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    照明板的温度传感器似乎无法正常工作、或者 Tillum_SLV_addr 寄存器设置错误。

    您能否在 VoxelViewer 中的参数下检查 tillum_SLV_addr? 对于 TMP103C,它应该为114。 尝试将其更改为113-119值。

    如果您不想进行温度校准、只需在配置文件中手动将寄存器设置为"0"、操作将正常。