This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642:采集演示

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: MMWAVE-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/658109/awr1642-capture-demo

器件型号:AWR1642
Thread 中讨论的其他器件:MMWAVE-SDK

我已经运行捕获演示、sent 命令到 CLI 窗口、并根据 SDK 指南使用 formate 16_bit Hex TI 样式将存储器保存在文件 ccs_data.dat (我将其命名为 test.dat)中。然后我要在 Matlab 中运行 capture_demo.m。 但是、当我发送命令 capture_demo (test.dat)时、它会提示错误:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,左灵芝,

    我假设您使用的是 MMWAVE-SDK 版本"1.01.00.02"。 在此版本中,您需要指定文件名和 dataFormat 作为 caption_demo()的参数。

    此外,您还需要将文件名指定为字符串('test.date'),而不是变量。  


    谢谢、
    Raghu