This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1443BOOST:如何设置 EVM 的增益

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/656269/awr1443boost-how-to-set-the-gain-for-evm

器件型号:AWR1443BOOST
Thread 中讨论的其他器件:AWR1443

您好!

我对 AWR1443 EVM 设置有疑问。

我的客户使用 EVM。 它们仍然不会为 DMS 设置 EVM 的增益。 增益的默认值是多少? 此外、客户如何更改其增益设置?

请告诉我。

感谢您的快速回复。

此致、

Michi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我已要求 AWR 团队成员为您考虑这一点。 本周某个时候、有人应该为您提供答案。


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michi、
    在“EVM 增益”中,您是指接收器增益吗? 如果您运行的是 mmw 演示应用程序、则配置文件中的"profileCfg"命令具有作为 RX 增益的最后一个参数设置。
    例如、在以下配置中、增益为30dB -> ProfileCfg 0 77 7 58 0 68 1 256 5500 0 30


    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Viverk-San:
    感谢你的答复。

    请告诉我有关您的答案的更多详细信息。
    您说过、配置文件中的"profileCfg"命令具有作为 RX 增益的最后一个参数设置。"
    我不知道其具有"profileCf"命令的配置文件的名称。 请告诉我。

    此外、如果演示是生命体征、这种改变 RX 增益的方法是否相同?

    感谢您的快速回复。

    此致、
    Michi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Viverk-San:

    我在"mmWave_sdk_user_guide"的第21页中找到了"profileCfg"命令。
    客户 shoud 通过 COM 端口将此"profileCfg"命令发送到 AWR1443。 对于此"profileCfg"命令、必须在毫米波演示可视化工具中使用 CLI (命令行界面)。

    我的理解是否正确? 请告诉我。

    感谢您的快速回复。

    此致、
    Michi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Viverk-San:

    感谢您的合作。

    我还有一个关于 MMW 演示设置的问题。

    mmw 演示的默认接收器增益设置由 profile_calibration.cfg 文件(C:\ti\mmwave_sdk_01_00_02\packages/ti\demo\xwr14xx\mmw\profiles\profile_calibration.cfg)完成。 它是30dB。

    我的理解是否正确?

    感谢您的快速回复。

    此致、
    Michi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michi、
    没错、这是我所指的命令。 对于 MMW 演示应用、您可以使用所需的增益设置编辑 cfg 文件、然后单击"LOAD Config from PC and SEND"。 然后、您可以指向 cfg 文件、它会发送这些命令。

    此致、
    Vivek