This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642:采集演示

Guru**** 2590260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/657994/awr1642-the-capture-demo

器件型号:AWR1642

我已成功发送命令“sensorStart”并加载用于捕获演示应用程序的符号,但 当我查看全局变量 gCaptureMCB 时,我发现芯片计数器 和 dmaIntCounter 为0。为什么会这样? 请尽快回复我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据 SDK 用户指南加载符号后,控制台显示如下:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是否可以发布 cmd 行快照?

    您需要通过在 CCS 中选择内核"Cortex_R4_0"来检查"dmaIntCounter"和"chirpIntCounter"。 要保存 L3存储器、您需要在 CCS 中选择内核"C674x_0"。
    希望您选择用于检查变量和内存的正确内核。

    -Raghu