This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443:雷达的测量距离小于实际距离

Guru**** 2589850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/656575/iwr1443-the-measured-distance-of-the-radar-is-shorter-than-the-actual-distance

器件型号:IWR1443

我有一个问题 、即我发现雷达测量的距离小于实际距离。 我认为该错误是由系统处理时间引起的。 您能告诉我错误的确切原因以及如何减少 错误吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    方您好、

    差异通常由射频天线不匹配引起。 我们在 SDK1.1的 MMW 演示中提供了范围偏置补偿。 遗憾的是、它未在14xx 高精度演示中实现。

    现在您可以在已知距离(1-2米)处设置角反射器或金属板。 测量该值并获得距离偏置。 手动减去偏置或更新高精度可视化工具以显示正确的值。 很抱歉给您带来不便。 我们将在未来的高精度实验室版本中考虑对其进行更新。

    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你 Akash Gondalia。
    我将测量范围偏置并获取范围偏置。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Akash
    您能告诉我 SDK 1.1的 MMW 演示中有关距离偏置补偿的代码在哪里。 我找不到。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Akash
    我找到了代码。 所以您不需要回复我。
    谢谢