This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1642BOOST:有关 iwr1642的 pplcount (lab0011)演示的问题

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/657788/iwr1642boost-questions-about-pplcount-lab0011-demo-of-iwr1642

器件型号:IWR1642BOOST
主题中讨论的其他器件:IWR1642

香榭丽舍

以下是有关毫米波工业工具箱2_0_0的 lab0011人员计数/跟踪演示的问题。

(Q1) Matlab GUI 的输出数据更新速率是多少?

(Q2)距离分辨率是多少?

(Q3)角度分辨率是多少?

(Q4)演示的线性调频脉冲配置是什么?

(Q5)运行 GUI Matlab 代码(pcount_demo_GUI.m)时、对于 Matlab 版本的2017b、演示 GUI 的工作方式与 quickstart (pplcount_demo_GUI.exe)的 GUI 不同。 您能否再次检查 Matlab 代码(.m)是否与 quickstart (.exe)相同?
我能否知道是否需要 Matlab 的特定工具箱?

(Q6)当有人躺在地上时、计数有时变为2、而不是1、有时没有检测到物体。 我们如何理解结果?

还有一点、在执行测试时、Matlab PC GUI 窗口有时出错、在运行时突然关闭。
我们知道它是第一个版本、需要一些修复和优化、对吧?
那么、您是否有计划下一个培训实验室演示的更新版本?

谢谢、此致、

海登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hayden、

          回复在行中

     Q1) Matlab GUI 的输出数据更新速率是多少?

    AK:50msec 是 IWR1642 UART 的数据速率(基于帧速率)。 GUI 的更新速率取决于 PC。

    (Q2)距离分辨率是多少?

    AK:    4.9 cm。

    (Q3)角度分辨率是多少?

    AK:15度 因为它具有8个虚拟天线的 MIMO 、FoV 为+/-60度

    (Q4)演示的线性调频脉冲配置是什么?

    AK:线性调频脉冲配置可在实验目录中找到 /mmwave_industrial_toolbox_2_0_0\labs\lab0011-pplcount\lab0011_pplcount_GUI。

    (Q5)运行 GUI Matlab 代码(pcount_demo_GUI.m)时、对于 Matlab 版本的2017b、演示 GUI 的工作方式与 quickstart (pplcount_demo_GUI.exe)的 GUI 不同。 您能否再次检查 Matlab 代码(.m)是否与 quickstart (.exe)相同?
    我能否知道是否需要 Matlab 的特定工具箱?

    AK:该 exe 提供基本配置、并使用极少的旋钮、例如雷达周围的 Scenic 参数、而 MATLAB .m 文件 提供  了更多用于针对 GUI 进行调优和调整的功能。

    (Q6)当有人躺在地上时、计数有时变为2、而不是1、有时没有检测到物体。 我们如何理解结果?

    AK:数据处理依赖于静态干扰消除来区分人员等移动物体与椅子等静态物体 因此 、当人们变得非常静止时、它会假设 是混乱的。 我们 正在寻找改进 这一点的选项。 此外 、人们对雷达视野的布局可能会有所不同。    

     

    我们确实看到了 Matlab GUI 的同步错误问题。 并努力解决问题。 请确保运行 Matlab 的笔记本电脑/PC  处于高性能模式

    此致

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、AK、

    感谢您的更新。

    此致、
    海登