This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC1000-TDC7200EVM:在不使用传感器的情况下进行测试

Guru**** 2593580 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/657827/tdc1000-tdc7200evm-testing-without-transducers

器件型号:TDC1000-TDC7200EVM

TDC1000-7200 EVM 是否可以在没有换能器的情况下使用函数发生器或替代产品进行测试。 这样、我就可以灵活地选择接收路径中的信号、稍后再相应地选择传感器。 这是一个有效的想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Prudhvi 您好!

    是的、这是以受控方式测试器件的好方法。 只需确保当您将信号直接输入 COMPIN 引脚时、它会偏置在 VCOM 电压(VDD/2)。 器件上有一个 VCOM 引脚可用于参考。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的即时支持。 我认为最好直接在 RX 处输入、因此我不需要提供偏置。  

    我不确定函数发生器的工作规范是什么。 我的换能器以1MHz 的频率发送、用于管道中的水流测量。

    此致、

    Prudhvi Sagar