主题中讨论的其他器件: FDC2214、 TIDA-00317
您好:
根据我做的一些初步计算、我相信我计划使用的屏蔽可能大于400pF、即 FDC1004限值。 如何将其扩展至驱动大于400pF 的电容?
我假设 FDC1004屏蔽驱动器是一个电流源、那么我可以向 其输出添加什么电路来保持完全相同的电压振幅、但具有更大的电流驱动能力?
此外、FDC1004仅支持浮动电容器传感器还是接地传感器?
谢谢、
David
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好:
根据我做的一些初步计算、我相信我计划使用的屏蔽可能大于400pF、即 FDC1004限值。 如何将其扩展至驱动大于400pF 的电容?
我假设 FDC1004屏蔽驱动器是一个电流源、那么我可以向 其输出添加什么电路来保持完全相同的电压振幅、但具有更大的电流驱动能力?
此外、FDC1004仅支持浮动电容器传感器还是接地传感器?
谢谢、
David
您好!
FDC1004的满量程范围为400pF、其中包括电容 DAC 的偏移消减。 如果您遇到满量程范围的限制、我建议使用我们的基于谐振传感的电容式传感器之一、如 FDC2214。 它同样具有4个通道、但具有更高的分辨率和更大的动态范围(高达250nF)。 主要缺点是与 FDC1004相比、它没有集成屏蔽驱动器。 但是、您可以使用无源接地层来屏蔽具有相同效果但有一些灵敏度损失的传感器、具体取决于传感器与接地之间的距离。 查看此器件、并让我们知道它是否能更好地满足您的应用需求。
谢谢!
Luke
您好!
请注意、如果它只是具有>400pF 的屏蔽驱动器、那么您可能会连接一个能够驱动大电容负载的运算放大器来缓冲引脚。
对于引脚连接、传感器输入需要以固定电压电位为基准。 这可以是接地或与传感器连接异相的输入/屏蔽驱动器。 因此、如果您将 CIN1连接到传感器并将 CIN2连接到传感器(其中 CIN1和 CIN2相位差)、则可以相互参考。 我建议阅读我们的一些应用手册、这些手册将提供更深入的详细信息:
您还可以在我们的应用手册页面 http://www.ti.com/sensing-products/capacitive-sensing/capacitance-to-digital-converters/technical-documents.html#上找到其他相关的配套资料
请告诉我这是否能够回答您的问题。
谢谢!
Luke