请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV5011 主题中讨论的其他器件:DRV5055
大家好
有一位客户想要检测镍黄铜插孔。 我们的传感器能否检测到此材料?
谢谢
Jeff
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Jeff、
使用我知道的霍尔传感器检测各种金属没有直接方法、但如果插入插孔后传感器位置会产生足够大的磁场变化、则可以进行检测。 镍是一种磁性材料、将其靠近磁体将导致磁体周围的磁通密度发生变化。 如果将千斤顶完全靠近磁体、则磁体甚至可以移动。 因此、我认为、通过将 DRV 战略性地放置在磁体/插孔布置周围、可以进行检测。 还可以考虑使用 DRV5055等模拟传感器(至少在初始原型设计阶段)来解决现场的微小变化。
此致、
Harsha