This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1642BOOST:IWR1642BOOST QSPI 闪存

Guru**** 2593850 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1642BOOST, MMWAVE-DFP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/655511/iwr1642boost-iwr1642boost-qspi-flash

器件型号:IWR1642BOOST
Thread 中讨论的其他器件: MMWAVE-DFP

您好!

我对 IWR1642BOOST 的闪存有疑问。

我可以用 S25FL064替代 S25FL132吗?

我想更改闪存存储器、因为 Cypress 报告如下。

此产品系列已停用、不推荐用于设计。 对于新设计和当前设计、S25FL064L 取代 S25FL1-K 系列。 这些是工厂推荐的迁移路径。 有关规格和订购信息、请参阅 S25FL-L 系列产品说明书。

此致、

Sekiguchi

您好!
我对 IWR1642BOOST 的闪存有疑问。
我可以用 S25FL064替代 S25FL132吗?
我想更改闪存、因为 Cypress 报告如下。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Takashi、您好!

    S25FL064尚未使用任何毫米波 BoosterPack EVM 进行测试、但我们可以确认 S25FL256S 已经过测试、可与 ROM 引导加载程序配合使用。 您可以在 MMWAVE-DFP 发行说明的第5页和第6页上找到有关此内容的更多信息。


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Akash、

    感谢您的回答。
    我找不到 MMWAVE-DFP 版本说明。
    请告诉我 MMWAVE-DFP 发行说明的文件名。

    谢谢、
    Sekiguchi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sekiguchi、

    它是位于 C:\ti\mmwave_DFP_00_07_00_04\docs 中的名为 mmwave_dfp_release_notes.pdf 的文件。


    谢谢、
    Akash