This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV5053:DRV5053与 DRV5055

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV5053, DRV5055

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/657630/drv5053-drv5053-vs-drv5055

器件型号:DRV5053
主题中讨论的其他器件: DRV5055

主席女士,

请帮助告知 DRV5053和 DRV5055之间的差异、模拟双极与比例式线性拓扑。 如果有任何材料、请与我分享。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hong、

    DRV5053具有0V 至2V 固定范围的模拟输出、 该器件的供电电压范围为2.5V 至38V。DRV5055模拟输出具有从0V 至 Vcc 的更宽电压摆幅、与 Vcc 成比例、许多参数经过修整以实现高精度、该器件具有磁体的温度补偿。

    此致、
    关于