请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1243 AWR1243的数据表简要描述了雷达芯片与 TDA3x (或 TD2x) SoC 作为外部 MCU 的连接。
一个 TDA3x 是否能够级联处理两个 AWR1243、即处理来自两个 AWR1243的4通道数据+ 1个时钟通道?
TI 是否为 TDA3x SoC 上的软件设计提供参考实施、即使用 AWR1243和 TDA3x 开始软件设计的一些框架?
谢谢
/Henric