This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642:高温测试期间 rlRfGetTemperatureReport()的精度

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/656831/awr1642-accuracy-of-rlrfgettemperaturereport-during-high-temperature-testing

器件型号:AWR1642

您好;

根据数据表、AWR1642的额定最高结温为125C。

我们使用  rlRfGetTemperatureReport()在85C 温度室中测试器件,以分析结温。

为了实现可靠运行、此温度报告中的值是否应保持在125C 以下? 是否有更准确的测量结温的方法?

对于将结温保持在125C 以下、您有哪些建议? 即使占空比小于1%、我们的温度报告也是123C。

此外、如果器件无法在125C 以上的温度下运行、为什么"rlRxGainTempLutData_t"具有高达140C+的独特 RX 增益控制?

/*! \brief
* RX 增益温度 LUT 注入
*/
typedef 结构 rlRxGainTempLutData
{
/**
*@简短此字段表示此配置适用的配置文件索引。
*
rlUInt8_t profileIndx;
/**
*@公司简介保留供将来使用
*
rlUInt8_t reserved0;
/**
*@简要字节0:温度<-30°C 时的 RX 增益代码\n
* 字节1:温度[-30、-20)度 C \n 的 RX 增益代码
* 字节2:温度[-20、-10)度 C \n 的 RX 增益代码
* 字节3:温度[-10、0)度 C \n 的 RX 增益代码
* 字节4:温度[0、10)度 C \n 的 RX 增益代码
* 字节5:温度[10、20)度 C \n 的 RX 增益代码
* 字节6:温度[20、30)度 C \n 的 RX 增益代码
* 字节7:温度[30、40)度 C \n 的 RX 增益代码
* 字节8:温度[40、50)度 C \n 的 RX 增益代码
* 字节9:温度[50、60)度 C \n 的 RX 增益代码
* 字节10:温度[60、70)度 C \n 的 RX 增益代码
* 字节11:温度[70、80)摄氏度\n 的 RX 增益代码
* 字节12:温度[80、90)°C \n 的 RX 增益代码
* 字节13:温度[90、100)度 C \n 的 RX 增益代码
* 字节14:温度[100、110)°C \n 的 RX 增益代码
* 字节15:温度[110、120)°C \n 的 RX 增益代码
* 字节16:温度[120、130)°C \n 的 RX 增益代码
* 字节17:温度[130、140)°C \n 的 RX 增益代码
* 字节18:温度>=140°C 时的 RX 增益代码\n
* 字节19:保留\n
* 每个字节按如下方式编码\n
* ####位定义####\n
* [4:0] IF_GAIN_CODE \n
* 如果增益为 if_gain_code * 2 - 6dB \n
* 有效值:0至17 \n
* 1 LSB = 2dB \n
* [7:5] RF_GAIN_CODE \n
* 值 RF 增益\n
* 0 最大射频增益\n
* 1 最大射频增益- 2dB \n
* 2. 最大射频增益- 4dB \n
* 3. 最大射频增益- 6dB \n
* 4. 最大射频增益- 8dB \n
*
rlUInt8_t rxGainTempLut[RL_MAX_NUM_OF_TEMPS10_Ranges + 1U];
/**
*@公司简介保留供将来使用
*
rlUInt16_t reserved1;
}rlRxGainTempLutData_t; 

谢谢、

Erik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Erik、

    我们将进行检查并返回给您。 您能否确认您的活动帧时间和总帧时间?

    此致、

    Kaushal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kaushal、

    我认为"活动帧时间"是指所有线性调频脉冲和发送器在帧期间所有斜坡的时间。 这不包括斜坡之间的空闲时间。

    活动帧时间:54us

    总帧时间:10ms

    54uS/10000us =.0054 =.54%占空比

    谢谢、

    Erik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Erik:

    感谢您的检查。 这是一个非常低的占空比、并且不会预计结温达到123C。 请参阅 数据表  第5.9节、结温应增加22.3deg C/Watt。 请参阅数据表的第5.4节、器件在50%占空比下的功耗约为~2W。

    因此、在85°C 环境温度下、123C 的结温达到约45%的占空比。  

    请在下方确认:

    • 54uS 帧时间似乎太短。 您在一帧中只配置1个线性调频脉冲。 您能否再次检查 rlFrameCfg_t 中的以下参数
      • 线性调频脉冲 StartIdx
      • 啁啾 EndIdx
      • numLoops
    • 是定制板还是 AWR1642 EVM -只需检查我们是否需要在板级/系统级进行调试即可。

    此致、

    Kaushal