This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MMWAVE-DEVPACK:FTDI 驱动程序安装问题

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1243BOOST, MMWAVE-DFP, MMWAVE-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/657543/mmwave-devpack-ftdi-driver-installation-problem

器件型号:MMWAVE-DEVPACK

我正在尝试将 MMWAVE-DEVPACK 与 AWR1243BOOST 板配合使用。 在遵循 毫米波 DFP 用户指南的同时、按照说明将 AWR1243BOOST 板小心地连接到 MMWAVE-DEVPACK 上、然后连接电源/USB 电缆。 升压板和开发板均按预期在器件管理器中注册器件。

 我尝试按照指南中的指示更新开发板的 FTDI 驱动程序、但我遇到错误:

我已经尝试过多次、将驱动程序更新搜索指向 MMWAVE-SDK 目录以及 MMWAVE-DFP 目录、甚至指向基本 c:\ti 目录。 在所有情况下、它都找到了驱动程序并尝试安装它、但由于上面的错误而失败。 我搜索此论坛并发现类似的故障、但错误消息不同、表示无效的哈希值或类似的值。 我的错误根本不是描述性的。

我使用的是 Windows 10 64位。 我的用户具有管理权限。 2天前(2018年1月16日)、我下载了适用于 MMWAVE-SDK 版本1.1.0.2 (MMWAVE_SDK_01_00_02-Windows-x86-64安装.exe)和适用于 MMWAVE-DFP 版本 0.09.01.06 (MMWAVE_DFP_00_09_01_06_Win32.exe)的最新安装程序

我出了什么问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尽管错误消息中缺少相关信息、但我意识到无符号器件驱动程序可能会出现此问题。 我禁用了 Windows 10的无符号驱动程序保护,并且驱动程序已正确安装。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你是对的。 上周有一个 Windows 10安全更新阻止安装任何未签名的驱动程序。 您只需禁用“在 Windows 中执行驱动程序签名”,然后就会安装驱动程序。

    -Raghu