This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC1000:计算分辨率

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC1000EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/657442/ldc1000-calculating-resolution

器件型号:LDC1000

各位专家、您好!

我将 LDC1000EVM 与客户线圈配合使用。

对于我的工作、我想计算 RP 测量和 L 测量的有效分辨率。

那么、我的问题是如何实现它?

如有任何澄清、我们将不胜感激!

谢谢、

安德烈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Andre、

    Rp 测量分辨率在编程的 Rp 最小值和 Rp 最大值之间为15位。 它的分布并不均匀、因此请查看图10以获得一个良好的图形。 LDC1000可在最大响应时间设置为6144的情况下、在 Rp 测量范围内提供大约10位的有用分辨率。

    至于 L 测量分辨率、它是基准频率的函数-使用最大8MHz 以获得最佳分辨率。 LDC1000在转换间隔内对基准时钟周期的数量进行计数、并且它能够识别1个计数移位的增量;因此分辨率为1/ODR 输出值。

    此致、

    Christo