This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642:如何准确地从 MSS 获取 UID?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/657271/awr1642-how-to-get-uid-from-mss-exactly

器件型号:AWR1642

您好!

我需要获取 AWR11642的 UID、 并找到以下用于参考的帖子:

https://e2e.ti.com/support/sensor/mmwave_sensors/f/1023/t/633700?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=awr1642

我尝试通过 UART 从 MSS 获取 UID、但得到的值为零。

===================

我的问题是预先存储 UID 吗?

UID 的零值 是可能的?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我使用 PRCM 和控制模块的起始地址(0xFFF_E100) ,偏移地址的 UID 范围为0x200~0x20C

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kris、

    具有偏移地址(0x200-0x20C)的 UID 字段仅组装在 AWR1642器件的安全型号中。 因此、您可以看到值0。
    但是、您正在关注正确的 e2e 线程、以针对非安全变体获取每个 AWR1642芯片的唯一标识符。 如帖子中所述、要使用的偏移地址为0x100-0x10C。
    从 MSS 中看到的寄存器地址:0xFFFFFFE200、0xFFFFFFE204、0xFFFFFFE208、0xFFFFFFE20C

    此致、
    Naveen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naveen、

    非常清楚。

    来自 MSS 的非安全变体的 UID 如下所示:
    UID[0]= 0x04002410  <=起始地址: 0xFFFFFFE200
    UID[1]= 0x00000000
    UID[2]= 0x60EBC680
    UID[3]= 0x400AC040

    UID 的格式是否正确?
    UID 格式的规则是什么?

    谢谢。