请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMT01 大家好、
我在温度电缆中使用 LMT01LPG 芯片、但我有两个问题需要您帮助解决。
1 、温度电缆长1米 、所以我是否需要在 LMT01LPG 的两个引脚之间添加一个小电容?就像10pF 一样?
2.我会将这两个长销弯曲到90度、像"L"形、这是可以的吗?
此致
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.