This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243:用于9 TX 角度测量的 TDM 或 BPM?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/657214/awr1243-tdm-or-bpm-for-9-tx-angular-measurement

器件型号:AWR1243

我观看了 Dan 关于改进 角分辨率的4芯片 AWR1243的演示。  它看起来是一个很棒的解决方案。  我正在为我们的应用设计一个非常相似的4芯片级联解决方案、并进行了微调。

training.ti.com/.../1135239

我还读过几次有关 MIMO 的 swra554、但我仍然感到困惑。

使用 BPM 和同步传输、您需要9  个正交代码。   您使用的是什么编码方案(线性调频脉冲数)?  在使用自动相关器展开信号之前、需要完成整个序列。  分离这些信号需要多少 CPU 功率?  您是否实时执行此操作?

如果使用 TDM、那么这是否会将您的最大速度减小9倍?  最大速度基于线性调频脉冲间时间差和相移。  如果从不同天线发出连续的线性调频脉冲、则相移也会增加/减少。   一个只能比较每第九个线性调频脉冲。  这些补偿是否会以某种方式得到补偿?  您是否不需要由单独的 TX 天线引起的相移、这将要求您首先确定角度?

同样、如何通过不同线性调频脉冲的发射来提高角分辨率。  角度的计算方法是同时比较从不同虚拟天线接收到的相位。  线性调频脉冲到线性调频脉冲、存在速度和角度变化的组合效应。  您可以识别每个 TX 的 RX 天线之间的差异、 但 您能否在不知道速度的情况下在不同线性调频脉冲中识别相同的 RX?

希望有一些直接的方法、我只是看不到。  请帮助我理解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 网站上显示的4芯片级联视频正在运行 TDM MIMO 模式。 正确、需要在 TDM MIMO 模式下对相位进行补偿、以获取正确的角度信息。 此外、由于9因子降级、需要解析速度。 相位补偿和速度扩展是一个联合过程。 初始算法已在演示中实现。 但是 、在2018年第2季度发布的文档之前、需要进行更多测试。 我们会随时为您提供最新信息。

    关于 BPM MIMO、TI 芯片能够做到这一点。 但是、我们尚未测试此函数。 将在我们的内部验证之后发布相关文档。

    谢谢。

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    非常感谢您的快速响应以及确认我的思考过程。  这回答了我的所有问题/顾虑。  我将与您保持联系、以获取您可以提供的任何算法更新。

    Darin