主题中讨论的其他器件: UNIFLASH
工具/软件:Code Composer Studio
我有一个 AWR1642Boost 板、以前我已经使用过该板、它可以与出厂时加载的固件和毫米波演示可视化工具 Web 应用程序配合使用。 下一步是自行构建固件并使其正常工作、因此我转到了工业工具箱中的实验室之一、即高精度范围实验室的16xx 类型。 我在该实验的发行说明之后安装了所有先决条件、将项目导入到我的工作区、并构建了这些先决条件。
然后、我按照说明使用 Uniflash 加载 CCS 调试固件、随后为 DSS 和 MSS 器件加载2个已编译的二进制文件。 连接和加载的一切都正常、Code Composer 的控制台报告一切正常。 然后、我转到了该 演示项目的自定义浏览器应用程序。 它指示器件已连接并"正在为数据而 wating "。 但加载实验预构建的配置文件没有任何作用。 这些图仍然没有内容。 我没有尝试改变任何东西。 单击"LOAD CONFIG from PC and SEND"未在任何位置生成任何消息、因此我不确定它是否正常工作。 从物理角度拔下 AWR 板、使角中的链路保持不变。
如果我拔下设备并从选项菜单中单击串行端口、我会收到一条红色错误消息、表示未找到串行端口、因此至少浏览器插件似乎能够与硬件通信。 但是、重新插入、然后单击"reconfigure"按钮似乎没有任何变化。 图保持为空。
有什么想法、可能会出什么问题? 我认为我编译的二进制文件可能有问题(没有报告错误、但谁知道...) 因此、我按照本实验的用户指南中的说明加载了预编译的实验二进制文件、但没有结果。 相同的行为、没有数据将其添加到图中。