请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430F5528 工具/软件:Code Composer Studio
我正在尝试编译 TDC1000-TDC7200 EVM GUI 提供的固件代码。 sprintf 在行中给出编译错误。
sprintf ((char *) outString、"Start_to_Stop[%d]:%4.6f "、i+1、start2stop[i]);
错误:
此行有多个标记
-#2632在 printf_support=minimal 模式下不允许使用修饰符
-#2631在 printf_support=minimal 模式下不允许转换 f
"="">processors.wiki.ti.com/.../1532">
a>(ULP 5.3)检测到 sprintf()操作。 建议在运行时将它们移动到 RAM 中、或者不要将它们用作 RAM
需要大量处理/功耗
如何使用 sprintf 进行此类操作。
我使用的是 Windows 10、CCS v7