主题中讨论的其他器件:FDC2214、 FDC1004、 TIDA-00317
您好!
我希望开发一个电容式液位传感器、用于测量含各种盐量和可能的其他成分的水。 由于 LC 谐振器架构、我选择了 FDC2214而不是 FDC1004、它能够在 MHz 范围内进行采样、这应允许测量导电液体。 我已经使用蒸馏水进行了早期测试、尝试在容器底部开发一个参考传感器来监测液体的介电常数、因为它可能会随着时间的推移而改变成分。 测试结果如下所示:
该传感器由两个平行板组成、每个板约20mm x 10mm、位于双面 PCB 上、背面接地。 传感器面向容器、第二 步后、传感器前面的区域充满水(电容增加)。 电容的每一阶跃增加表示将一致的液体沉积在容器中。 因此、在这一点之后、传感器电容的变化应与介电常数的变化相关联、以调整电平方程、如 TIDU736A 中所示。
但是、正如您看到的、随着容器中液体的总体积的增加、电容会继续增大。 我很难理解为什么会发生这种情况、因为 FDC2214应该能够更好地处理导电液体。 此外、在 TIDU736A 中、FDC1004用于测试水、这与我们的测试用的液体(蒸馏水)相同。 然而、尽管水位较高、参考液体(RL)传感器值也不会根据 TI 应用手册中的结果发生变化。
请告诉我、如果有人能在尝试弄清问题所在方面提供任何帮助、这是我们尝试使用的第三个电容传感器。 此外、我们使用的是 FDC2214评估板、所用通道的传感器频率为4.005 - 4.001 MHz