This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AWR1443:CCS 无法构建毫米波演示项目

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: MMWAVE-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/657210/ccs-awr1443-ccs-failed-to-build-mmwave-demo-project

器件型号:AWR1443
Thread 中讨论的其他器件:MMWAVE-SDK

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我一直在研究毫米波 SDK 1.1.0.2中提供的"毫米波演示"。 我按照"TI Resource Explorer"中的说明运行该演示、但当我尝试编译工程时、在编译过程结束时遇到以下错误。 该错误表明"L3存储器分配"存在问题。 我甚至没有触摸代码、但提供的代码有此问题。 请帮帮我。  

l"configPkg/linker.cmd"-llibosal_xwr14xx.aer4f -llibesm_xwr14xx.aer4f -llibgpio_xwr14xx.aer4f -lliboslwrap_xwr14xx.aer4f -loblaer14xx_laer4xx_lble_laer4xx_librble_laer14xx_laer4xx_laerble_laer4xx_librble_laer4xx/laerble_laer4xx/laerble_librf_laer14xx/laer4ble_laer4xx/laerble_librf_libr4

"./MSS_MMW_linker.cmd"、第30行:警告#10097:未找到存储器范围:第1页上的 L3_RAM
"./MSS_MMW_linker.cmd"、第30行:错误#10265:没有可用于放置".l3ram"的有效存储器范围(NULL)
"./MSS_MMW_linker.cmd"、第30行:错误#10099-D:程序将无法放入可用内存中。 ".l3ram"大小为0x40000的段运行定位失败
错误#10010:链接期间遇到错误;未生成"xwr14xx_MMW_MSS.xer4f"

>>编译失败
Makefile:169:目标'xwr14xx_MMW_MSS.xer4f'的配方失败
gmaked[2]:***[xwr14xx_mmw_MSS.xer4f]错误1.
Makefile:165:目标'main-build'的配方失败
gmaking[1]:***[main-build]错误2.
Makefile:160:目标'all'的配方失败
gmake:***[全部]错误2.

****构建完成****

最棒的  

莫斯塔法  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mostafa、您好!
    "mmWave_sdk_user_guide.pdf"中提供了在 MMWAVE-SDK 中构建演示的构建说明。 请参阅第"4节。 5.使用 SDK"进行开发以获取构建说明。

    如果您按照用户指南中的构建说明进行操作、我看不到 MMWAVE-SDK 中提供的毫米波演示代码有任何构建问题。

    谢谢、
    Raghu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尽管用户指南文件非常模糊、但我找到了一种解决问题的方法。 我在 Windows 中设置了环境变量,但问题仍然存在。 我意识到 CCS 必须更新。 我在 CCS 中检查了更新、然后更新了所有更新。 之后、我将演示重新导入 CCS。 我重新构建它。 构建成功。

    最棒的
    莫斯塔法