This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/IWR1443BOOST:IWR1443

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/655135/ccs-iwr1443boost-iwr1443

器件型号:IWR1443BOOST

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

 我要问,如果每个传输的线性调频脉冲的初始相位相同? 如何在传输时使它们相同?

非常感谢

6月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    6月、

    线性调频脉冲由用户在启动时定义的配置文件之一生成。 在每个配置文件中、用户可以选择手动对发送器进行相移。 在默认设置下、三个发射天线没有相移、它们是相同的。 但是、如果您希望更改它们、使它们不相同、您也可以这样做。

    您可以使用我们的毫米波器件固件包(DFP)中包含的 RadarStudio 工具进行相移功能实验。

    可以在以下链接中找到 DFP:

    http://www.ti.com/tool/mmwave-dfp


    如果您有任何其他问题、请回复。

    此致、
    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    6月、

    上一篇帖子是否回答了您的问题? 如果我在接下来的几天内没有收到回复、则此问题将被视为已解决。 如果您有任何疑问、请回复。

    此致、
    Kyle