This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AWR1642BOOST:有关 AWR1642EVM 和#39;s 带通 IF 链的问题

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/657215/ccs-awr1642boost-questions-about-the-awr1642evm-s-band-pass-if-chain

器件型号:AWR1642BOOST
Thread 中讨论的其他器件:AWR1642

工具/软件:Code Composer Studio

  正如用户手册所说的" AWR1642适用于快速线性调频脉冲系统。 带通 IF 链具有高于350kHz 的可配置截止频率、并且支持高达5MHz 的带宽。"它只是说截止频率可以小于350kHz。我想知道最小带通滤波器截止频率是多少。

                                                                                                                                              谢谢

                                                                                                                                              方。

                                      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    姚王您好!

    在模拟 IF 级中、有2个 HPFS、具有独立可配置的一阶高通滤波转角频率。

    可编程转角频率:
    HPF1 (kHz):175、235、350、700
    HPF2:(kHz):350、700、1400、2800

    希望这能解答您的疑问。

    谢谢、
    Raghu