请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1443 您好!
我们使用 AWR1443设计了定制电路板。 但运行 mmwavSDK 中提供的 xwr14xx 演示项目时出现服务器错误(v.01.00.05和最新版本 v1.01.00.02)。
加载演示项目后的结果为(左图是毫米波演示可视化工具的屏幕截图、右图是 CCS 控制台窗口):
如上所示、配置毫米波控制器件时、我们收到错误代码-13021。
我们已调试并发现与毫米波驱动程序问题相关的错误。 然后、我们测试 了 mmwavesdk/packages/ti/control/mmwavelink/test/xwr14xx 中提供的 mmwavelink 驱动程序测试项目、我们得到了以下结果:
从上面可以看出、时钟、adcbuf、profile、线性调频脉冲和帧配置都正常、而射频运行时校准配置失败、错误代码3。
据我们所知、射频运行时校准任务是由 awr1443中的无线电处理器内部完成的、用户无法直接对其进行编程。
那么、与射频运行时校准问题相关的原因是什么? 有人会提供一些调试想法吗?
谢谢!
--
此致 Lin