请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:HDC2010 Thread 中讨论的其他器件: CC2650
您好!
我已使用 TI CC2650处理器和 HDC2010传感器为物联网应用制作了一个湿度传感器。 传感器位于要安装在壳体边缘的特定小型电路板上。
我有一个温度室、使用 Thermo 湿度计数据记录器进行不同温度和湿度水平的测试、以进行控制(校准)。
当我使用电路板和传感器直接放在温度室上时、一切都很好、但如果我将系统放在带有用于湿度测量的孔的盒子上、则该值不是很好。
HDC2010是否可直接用于空中? 没有过滤器?
您是否有滤波器或其他系统来制作带有 HDC2010传感器的盒子并加以保护?
您是否知道包装解决方案工作正常?
感谢你的帮助。
皮埃尔