This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1642BOOST:可以消除零多普勒线的噪声吗?

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/655149/iwr1642boost-can-i-get-rid-of-the-noise-at-zero-doppler-line

器件型号:IWR1642BOOST

您好!

我发现距离-多普勒热图中的零多普勒线周围有很大的噪声、如下所示:

我的问题是如何降低零多普勒周围的噪声?

更多的问题是、根据 SDK 手册、我发现 Rx 增益必须介于24到48 dB 之间。 如果我希望低 Rx 增益(例如<10dB)仅用于近距离检测、该怎么办?

谢谢、

James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 James、

    很抱歉耽误你的时间。 我已要求 IWR 专家为您解答这个问题。 他很快就会为您提供答案。


    谢谢、
    Akash