This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1443BOOST:生命体征演示

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/656925/awr1443boost-vital-sign-demo

器件型号:AWR1443BOOST
Thread 中讨论的其他器件:AWR1443

您好!

我对 AWR1443的生命体征演示有一些疑问。 请参阅以下内容。

1)生命体征演示程序与 AWR1443的 R4F 内核配合使用。 我的内面是对的吗?

2) 2)我的客户测量了 UART 数据结构中包含的"生命体征处理的周期计数"值。  大约为910,000至920,000。 我还听说  " AWR1443 上的心率和呼吸频率测量处理时间约为4ms。" TI 的产品。  这是否意味着 R4F 时钟频率为250MHz?

请告诉我您的答案。

感谢您的快速回复。

此致、

Michi

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michi、

    是的、生命体征演示确实适用于 AWR1443的 R4F 内核、但 R4F 的时钟速度为200MHz。 处理时间在此不相关、因为它依赖于多个不同的参数。


    谢谢、
    Akash