This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1642BOOST:3D 范围轮廓捕捉

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443BOOST, IWR1642BOOST, AWR1443BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/653920/iwr1642boost-3d-range-contour-capture

器件型号:IWR1642BOOST
主题中讨论的其他器件:IWR1443BOOSTAWR1443BOOST

您好!

我想使用1642BOOST EVM 捕获所有检测点的3D 距离图。 有人能告诉我如何完成?

谢谢

Venkatesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Venkatesh、

    遗憾的是、IWR1642BOOST 上的2 TX 无法启用3D 检测、因为没有高架天线。 如果您想了解3D 应用、我建议您使用 IWR1443BOOST。


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akash、

    对我来说也很好。 有关这方面的几个问题-  

    1.如何使用 AWR1443BOOST EVM 获取检测到的物体的(x、y、z)坐标并将此信息采集到 PC 上?

    2.如何解读可在毫米波演示中录制的数据采集文件? 与之对应的数据结构是什么、以便我可以在离线后处理程序中读取它。

    谢谢

    Venkatesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Venkatesh 您好、

    我建议查看毫米波 SDK 中的捕获演示。 您需要配置线性调频脉冲配置以启用3D 检测、只需启用全部三个 Tx 天线即可实现此目的。

    该文档位于捕获演示文件夹中的以下位置:C:/ti/mmwave_sdk_01_01_00_02/packages/ti/demo/xwr14xx/capture/docs/doxygen/html/index.html

    如果您有更多问题、请告知我们!


    谢谢、
    Akash