This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 红外温度传感器与本地温度传感器

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/656858/ir-temperature-sensor-vs-local-temperature-sensor

您好!

TI 温度传感器在红外温度传感器方面似乎没有进一步的发展蓝图、而是使用本地温度传感器。

您能否帮助我了解与 IR 相比、本地温度传感器可为客户带来哪些优势? 非常感谢。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ellen、

    TI 的本地温度传感器具有明显更高的精度和易用性。 由于采用 WCSP 封装、TI 的红外传感器很难校准并对组装过程很敏感。

    谢谢、