This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC1000-TDC7200EVM:通过 UART 将 ToF 测量数据发送到 Arduino。

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5528, TDC1000, TDC7200EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/654845/tdc1000-tdc7200evm-sending-the-tof-measurement-data-to-arduino-through-uart

器件型号:TDC1000-TDC7200EVM

您好!

我正在进行一个项目、使用无线电波测量距离。 我使用 TDC1000-TDC7200EVM 来测量 ToF。 现在我的疑问是、我能否直接连接 EVM 和 Arduino 并从 EVM 读取数据。 或  

我需要编写任何用于与 EVM 进行 UART 通信的代码。  

如果我需要编写代码、那么我该怎么做。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Pabel:

    您需要编写一些代码来执行 TDC1000-TDC7200EVM 上的 MSP430与 Arduino 之间的 UART 事务。 在 MSP430F5528上、引脚 P4.4和 P4.5分别用作 UART TX 和 RX。 这些引脚通过 GPIO3和 GPIO4在 EVM 上可用、可通过板左上角的通孔进行访问。

    您需要更新固件文件夹下安装目录中 TDC1000-TDC7200EVM GUI 随附的固件源代码。

    目前没有有关如何使用 UART 通信将数据从 TDC1000-TDC7200EVM 传输到另一个微控制器的示例。 如果您 有具体问题、MSP430论坛(e2e.ti.com/.../)或 CCS 论坛(e2e.ti.com/.../)中的工程师可能会帮助您更好地实施。 在这种情况下、启动新线程并选择 MSP430F5528或 CCS 作为该线程的器件型号。

    我还将此主题通知同事。 如果您在 UART 实施过程中遇到问题、他可能会提供帮助。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Scott 的回复。

    我将为此创建一个新线程。 我的另一个疑问是、我是否可以在户外、露天环境中使用 EVM 进行距离测量、并且我将使用射频发送器和接收器。

    为此,我能否通过将传感器的 TX/Rx 引脚连接到 tdc1000-tdc7200evm TX/Rx 引脚直接使用它? 或者我需要为 EVM 进行编程。   

    谢谢

    帕贝尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Scott、

    你能回答上一个问题吗…
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TDC1000/TDC7200EVM 不适用于射频发射器。 TX 引脚将以用户选择的频率输出一个脉冲数量可编程的方波。 电压摆幅为0.3V 至 VDD-0.3V。 如果满足您使用的传感器的要求、则可以正常工作、但我对此应用没有经验、无法保证它能够正常工作。

    此致、