请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1243 尊敬的 TI 支持:
请告诉我、AWR1243是否在接收器上集成了任何自动直流偏移校准、以消除由于从 TX 输出/ LO 到 RX 输入的片上泄漏或接收器下变频混频器中固有的直流偏移而导致的直流偏移。 如果是、您能否让我知道校准后、在给定接收器增益设置的 ADC 输入端测量的直流偏移规格是多少(假设 HPF1和 HPF2已禁用)?
您能否告诉我从 TX 输出引脚到 RX 输入引脚的典型/最大片上耦合(以 dB 为单位)是多少(这是片上耦合、而不是天线元件之间的直接耦合)?
感谢您对此提供的帮助。
谨致你的信,
Jonathan Jones