This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC1041EVM:无法找到用于测试器件的"感应传感图形用户界面"GUI 程序

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/656844/ldc1041evm-unable-to-locate-the-inductive-sensing-graphical-user-interface-gui-program-to-test-the-device

器件型号:LDC1041EVM

请提供指向上述 GUI 的链接。  通过访问评估模块的任何可用链接、我无法找到该模块。

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    请在此处找到 GUI 链接: www.ti.com/.../snoc028
    另请注意、如果您决定评估任何其他 LDC 器件、它会使用相同的 GUI。
    此致、
    Luke
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的帮助。 遗憾的是、上述 EVM 的页面不包含指向该文件的链接。 也许其他产品有、但不属于 LDC1041EVM 的产品。 再次感谢。