This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/AWR1642:如何知道地址转换查找表?

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/656984/rtos-awr1642-how-can-i-know-the-address-translation-lookup-table

器件型号:AWR1642

工具/软件:TI-RTOS

在 soc_internal.h (C:\ti\mmwave_sdk_01_00_02\packages/ti\drivers\soc\include)中
电话:250。

它具有 SOC_TranslateAddr_LUT_Type_MSS、 SOC_TranslateAddr_LUT_Type_EDMA 和 SOC_TranslateAddr_LUT_Type_DSS。

在哪里可以找到 地址转换表?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,JuiYang,

    您可以查看"$MMWAVE_SDK_01_00_02\packages/ti\drivers\SoC\platform\SoC_xwr16xx.c"中的地址转换表"SOC_TranslateAddr_LUT"。

    这将提供 MSS 到 EDMA 的映射。

    谢谢、
    -Raghu